This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:有关 SLUA334B 的 STEP 问题

Guru**** 2407520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002E, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634577/bq34z100evm-step-problem-regarding-slua334b

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ2002EBQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好!

我遇到了第2页上"当不知道接近 Qmax 值时:"下的步骤6和步骤7的问题。  

我开始第5步、看到 QEN 和 VOK 位置位、并开始为电池充电。  充电完成后、FC 位永远不会置位、VOK 被清除、MaxError 保持在100%。

我使用 Chem ID 6113、2ea1900mAh 镍氢电池和 BQ2002E 作为充电控制器。  我看到电池充满电。

BQ2002E 上的涓流充电功能是否可能导致此问题?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请查看此主题、其中海报似乎存在与您的问题类似的问题: e2e.ti.com/.../491414

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    根据您发送给我的主题、我看到了几个可以更改的数据闪存位置。 根据文档"具有镍氢电池的 bq34Z100G1的电池管理系统说明"

    GG-ITcfg 负载选择(从1更改为3)
    GG-ITcfg Cell Term Volt (从3000更改为1900或950)。 文档不确定是按单元格还是按包
    GG-ITcfg Cell Term V Delta (从200更改为100或1)。 再说一次、文档不清晰

    但是、无论是 EV2300还是嵌入式设置、我都无法再更改数据闪存。 器件未密封。 这两种情况下都可以使用。 还有什么是锁定对数据闪存的写入访问? "IT enable"命令(控制状态上的 QEN 位)是否执行此操作?

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    每当您密封器件时、都需要发送两对命令以获得对器件的完全访问权限。 unseal 命令和完全访问命令。 如果您检查寄存器窗口、您将看到 SS 标志为绿色(已清除) 、表示您已发送 unseal 命令、但完全访问标志(FAS)为红色、表示您尚未发送完全访问命令。 完全访问 默认命令为0xFFFF、如果您没有更改它、则为0xFFFF。 Bqstudio 的命令列表中有一个按钮、 只需单击一个按钮即可发送命令对。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Onyx、
    我非常了解解封和完全访问模式。 在一个评估板上、我更换了 BQ34Z100-G1、然后继续。 另一方面、我至今保持不变。 此评估板不能置于非密封或完全访问状态。 无论我尝试多少次、它始终是密封的。 它看起来读取电压、电流和温度正常。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin
    如果故障代码不起作用、则意味着您必须对其进行更改、我们无法执行任何操作。
    谢谢
    Onyx