This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:尽管反馈设置为1.5V、但输出电压测量值为3V

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595647/tps62080-vout-measures-3v-though-feedback-is-setup-for-1-5v

器件型号:TPS62080

对于 DDR 电源、我们使用 TPS62080从5V 输入变为1.5V 输出。 反馈电阻器在 Vout 和 FB 之间为80.6K、在 FB 到 GND 之间为34K。

当我们加电~一些~板时、我们看到输出电压为3V。  

我们在器件的输出端(在电感器和输出电容器之后)有一个铁氧体磁珠、以降低 EMI。 当我短接该磁珠时、电源调节良好。

我检查了输出电源轨上的总电容、并将其降低至小于100uF。 最初约为120uF、现在约为40uF。 这没有任何影响。

我使用了一些功率电阻器来增加电源上的静态负载(在1.5V 上添加了5欧姆电阻器、因此消耗了300mA 电流)、这将3V 更改为2.5V、但实际上并没有解决这个问题。

以下情况与我看到的情况类似、但没有解决方案:

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vout 在3V 时过高时、您能否发布 Vin、Vout、SW 和 FB 的波形?

    铁氧体磁珠的器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。 请在随附的调试记录中找到请求的信息。

    Viveke2e.ti.com/.../20170516_5F00_REX200C_5F00_Debug_5F00_V1p5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些详细信息。 是的、请使用陶瓷电容器替换该输出电容器。 钽具有10欧姆 ESR! 这会产生相当大的纹波电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我将为陶瓷电容器交换输出电容器。 我可以看到这会如何增加纹波、但您认为这是输出电压过高的根本原因吗? 这似乎与铁氧体磁珠有更多关系。

    我将交换输出电容器并报告、同时如果您有任何其他建议、请分享、我也会尝试这些建议。

    谢谢、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    更改为陶瓷在各个方面都达到了这个目的。 我想纹波太高了、以至于它使整个东西都变得很完美!
    非常感谢你的帮助。
    -Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的解决方案。

    是的、并且将铁氧体磁珠短接可通过在输出的下游添加陶瓷电容器来降低输出阻抗和纹波。