This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742EVM:BQZ 容器已过时、需要更新

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635488/bq27742evm-bqz-container-is-old-and-needs-to-be-updated

器件型号:BQ27742EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

我的客户遇到与 BQZ Container is old (BQZ 容器已旧)相同的问题:

e2e.ti.com/.../2016924

我没有看到新 bqz 文件的帖子、是否有? 我看到 EVM 页面上的固件是从2014年开始的。

在某些背景下、这使用的是 BQ27742 EVM、BQStudio 版本1.3.54.1、EV2400版本0.18和 BQ27742G1 0742_1_03。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    这不是问题。 使用 bqstudio 作为不会导致问题。 启动工具时、我始终收到相同的消息。

    谢谢
    Onyx