This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM53603:LM53603设计

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594472/webench-tools-lm53603-lm53603-design

器件型号:LM53603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我为它打开了 Webench 设计。 WEBENCH 中的 Cin 为4.7uF。 但是、根据数据表、建议的最小输入电容为2x10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    数据表中的建议涵盖广泛的应用、旨在作为通用指南。

    有时、Webench 会根据用户输入为某些组件推荐不同的值。

    如果有疑问、建议使用数据表指南、因为这些指南较为保守。

    希望这对您有所帮助。

    Brani