This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:最大输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS62150, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635506/tps82150-vout-max

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: TPS62150TPS82130

您好!

我需要生成5.5V 的偏置电压-为什么 TPS82150最大输出电压限制为5V、而 TPS62150最大输出电压列出为6V?
(同样的问题适用于 TPS82130与62130)

谢谢你
Cosmin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cosmin、

    也许您有旧版本的 D/S 其中一个网络显示6V。

    请告诉我这是否在某个地方不一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、你是对的、抱歉