This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:输出电压精度

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596083/tps53353-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS53353

您好!

我正在检查输出电压精度。
是否有关于线路调节和负载调节的信息?

(规格)
输入电压:5V
输出电压:0.925V
输出电流条件:12A、6A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载调节和线路调节如数据表中的图10和11所示。  对于这些图、输出电压为1.1V。  

    www.ti.com/.../tps53353.pdf

    EVM 用户指南中还提供了 Vout = 1.5V 时的负载和线路调节图:

    0.925V 输出的性能应相似。