This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:锂离子电池组同步充电和放电?

Guru**** 2461980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595653/bq24650-simultaneous-charge-and-discharge-of-li-ion-battery-pack

器件型号:BQ24650

您好!

1>BQ24650在 将太阳能 用作输入时是否支持锂离子电池组的同步充电和放电?

2> BQ24650是否适合为使用太阳能作为输入的4s30p 18650电池组的串联并联组合充电?

3>BQ24650在将太阳能用作输入时是否提供“雷击保护”?

4>当我计划将太阳能用作锂离子电池组充电的输入电源时,我需要包括哪些保护功能?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    1.您能解释一下充电和放电的同时进行的情况吗?
    2. BQ24650是用于太阳能电池板的开关模式充电器。 如果充电电流高于最大建议额定值、请使用2个 BQ24650来实现分离电流系统。
    3. BQ24650没有雷击或浪涌保护。
    BQ24650具有 VIN OVP、BAT OVP、充电电流 OCP 和热关断功能。 如果您有其他问题、可以在外部添加一些保护电路。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ann Lien 的回复!

    在设计过程中、我会考虑您的建议。

    谢谢、此致。