This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:荷电状态;电量监测;放电深度?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ40Z50-R1, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595657/bq76925-state-of-charge-gas-gauging-depth-of-discharge

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ4050

您好!

1> 电池并联组合对 BQ76925有何影响,如18650节电池的4s30p 配置?

2>是否可以使用 BQ76925来确定  18650电池组4s30p 配置的库仑计数?

3>我是否可以使用 BQ76925来确定18650电池组4s30p 配置的充电状态?

4>我是否可以使用 BQ76925来确定  18650电池组4s30p 配置的电量监测?

5>是否可以使用 BQ76925来确定 18650电池组4s30p 配置的放电深度?

6>使用 BQ76925的内部电流放大器测量的最大电流是多少?

7>如何防止电池组连接到负载时出现高浪涌电流?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、
    bq76925会将所有并联电池视为同一个电池、就好像是一个更大的电池一样。 由于它们是并联的、因此它们具有相同的电压、并且将合并在一起以具有更大的容量。 根据互连的不同、它们可能提供更高的电流。
    2. bq76925不包含电流转换器、它是一个具有放大器和多路复用器的模拟电路。 从其输出确定库仑计数的能力将取决于您连接的 ADC。
    3、4、5。 bq76925是一款模拟前端器件、不会确定充电状态、电量监测或放电深度。 这些计算将由您的 MCU 中实现的测量和算法确定。
    6.最大电流将受输出电压范围、器件中选择的增益以及为设计选择的感应电阻器的限制。 有关示例电流、请参阅数据表中的表2。
    7. AFE 不包括保护开关驱动器,对电流的响应将取决于所使用的 MCU 或比较器以及开关电路。 通常、电池不知道连接的负载是浪涌还是故障、并将根据其设计的阈值限制和延迟进行响应。 产品将在适当的情况下具有浪涌电流限制器。 可以设计电池的电流限制、但 AFE 不提供该限制。
    bq76925允许在 MCU 中通过系统定制测量电池、但 MCU 中也需要监测算法。 如果可接受的定制较少、并且需要较少的算法开发、则对于4节电池、您可能会考虑使用 bq4050或 bq40z50-R1电量监测计器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 WM5295为您提供宝贵的意见。

    在设计时、我会考虑您的所有想法。

    谢谢、此致!