This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:TPS81256SIP

Guru**** 2588775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635500/tps81256-tps81256sip

器件型号:TPS81256

我们发现 PCB 在焊盘 C1 (Vin)中有一个过孔。

装配后、我们发现引脚 C1未焊接。

引脚 C2连接到 Vin。

VIN=3.3V;Vout=5V;Iomax=75mA。

问题:引脚 C1从内部连接到 IC 的引脚 C2。  因为我们无法修复电路板

保持引脚 C1悬空是否有问题??

器件的 Imax 为500mA... 根据我们的分析、输入电流

在范围内很好(甚至不接近最大值)。

非常感谢您对该构建可能存在的问题的任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用中的 C1引脚悬空不应成为问题。 这两个引脚用于共享电流、但您的工作电流很低、这不应成为问题。

    但是、这似乎是制造缺陷。 您只能找到一个或多个类似的器件吗?