This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203HEVAL:LMZ14203HEVAL -用于评估板的3D 文件

Guru**** 2460920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H, LMZ14203HEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595789/lmz14203heval-lmz14203heval---3d-file-for-the-evaluation-board

器件型号:LMZ14203HEVAL
主题中讨论的其他器件:LMZ14203H

您好!

我的客户希望在其设计中使用 LMZ14203H 组件、
目前、他计划进行快速开发、并希望在 设计中拼接评估板(按原样)。

您能否提供 LMZ14203HEVAL 评估 模块(未在网站上列出)的3D 文件。

您能否确认器件的寿命至少为8年?

我希望得到快速响应、

提前感谢。

此致、
Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAD BXL 封装和3D 步骤文件位于此处:

    您在寻找这种解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我的客户正在寻找 EVM 本身 LMZ14203HEVAL 的3D 文件建模、而不是芯片符号。
    请您提前与我分享一下。

    BR
    Shai Berman
    电子邮件:shai.b@telsys.co.il
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    随附了 EVM 的3D 步骤文件、该文件从我们的 PCB CAD 工具导出。  

    e2e.ti.com/.../LMZ14203H_5F00_EVM.step

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢