This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:CS 引脚电阻器 RPL 和 RCS

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594754/ucc28600-cs-pin-resistor-rpl-and-rcs

器件型号:UCC28600

您好!

我们正在使用 UCC28600设计40W 电源。 我们在设置 CS 引脚电阻 RCS 和 RPL 时遇到问题。 您能否详细解释这两个电阻器的功能、选择和复位标准。 对于 CS 引脚功能、也请建议一些应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddartha

    数据表第25-26页使用等式21-29描述了 RCS 和 RPL 的计算。

    但是、公式26和27中最近发现了一个小误差-在两个公式中、"550mV"项实际上应为"25mV"。

    此错误已准备好在下次数据表更新时进行更正。 对于此错误引起的任何混淆、我们深表歉意。


    CS 引脚功能在数据表中进行了介绍、尤其是在第7.3.6节中。

    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、
    感谢你的答复。 我正在尝试减小 RCS 电阻器、我看到频率降低、次级组件也会发热。 我观察到输出纹波也增加了。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 以及如何在情况下控制损耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddartha、减小 RCS 电阻将意味着对于特定反馈电压、变压器中的峰值电流将更高。

    这种更高 的峰值电流需要更长的导通时间才能达到、更长的关断时间才能衰减、因此、如果功率级在谐振环的第一个谷底上进行开关、开关频率将降低。  这是 QR 反激式运行的固有属性。

     二次侧峰值电流将等于一次侧峰值电流乘以变压器的匝数比。 因此、较高的初级峰值电流将产生较高的次级峰值电流、这可能会在次级侧组件中产生额外的热量。

    有关 QR 设计的这篇文章可让您更深入地了解此类设计的操作和优化。 http://www.powerguru.org/optimizing-the-quasi-resonant-flyback-transformer/。 谷歌上也有许多其他此类文章。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、
    我将在 IC 的 FB 引脚上放置一个 R 和 C。 我想知道该 R 和 C 在 FB 引脚上会产生什么影响。 如果是这样、我能知道我可以使用什么值吗? 这会减慢补偿环路的响应吗?