This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电开始后底部晶体管烧毁。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595643/bq24600-bottom-transistor-burned-down-after-charging-starts

器件型号:bq24600

您好的支持团队

我将 BQ24600 IC 用于无人机的充电器。

我使用了数据表中的原理图(Icharge = 3A、Ipre-charge = Iterm = 0.3A)、但没有什么变化:

我使用6s 电池、因此我将 VFB 分压器更改为1M1和100k 电阻器

TS 引脚上有470k 和470k 分压器(仅用于测试)

T1和 T2为 AOD444 

电感器为3、3uH、饱和电流为8A

首先、我通过20欧姆电阻器连接电池。 一切看起来都很好(Vref 3.3V、Regen 6V、CE 高电平、电池电压22V)。 来自电源的电流约为200mA、IC 指示正在充电。 充电器在非同步模式下工作。

测试完成后、我将20欧姆电阻替换为5欧姆。 我将充电器连接到电源、来自电源的电流消耗为750mA、IC 指示正在充电。 底部晶体管烧坏了几秒钟。 IC 不再工作。

我在查找 PCB 或原理图上的一些错误、但没有找到任何结果。 我想、该晶体管会烧毁、因为它打开的时间太长。

可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢你

Jozef Augustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的意思是将电阻器与电池串联、原因是什么? 您能找到我们的 EVM 的相同现象吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试增加电池的内部电阻并限制流经电池的电流。

    当我将电池直接连接到充电器时、底部晶体管和电感器会在充电器上电后立即下降。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器电路 通常不应出现此问题。 因此、增加电阻方法不适用。

    我在您的 SCH 中找不到任何问题。 该器件已被广泛使用、并且没有类似的问题。 我认为您的电路板 应该有一些问题、 您需要检查您的电路板。 其他电路板是否也存在此问题? 您是否测试每个销钉以确认您的焊接和连接。

    此致