This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707115D 输出电压为2.25V、代替1.115V

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635344/tlv707-tlv707115d-output-voltage-is-2-25v-inplace-of-1-115v

器件型号:TLV707

您好!

 我们在其中一个项目中使用 TLV707115DQNT、它是一个固定输出电压稳压器、它的输出电压应该为1.15V、但我们得到的是2.25V。 请告诉我们、在什么情况下它可以输出2.25V 来代替1.115V?

谢谢、此致、

Kasirjan G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kasirjan、

    Vin 和 en 之间的100K 欧姆有什么用途? 您能否提供 DQN 器件的顶部标记? 由于 TLV707具有很多电压选项、我想确保您获得了适用于1.115V 输出版本的电压选项?

    此致、
    Jason Song