This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS826711:与 TPS82系列引脚对引脚兼容

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS826711, TPS8268180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635458/tps826711-is-the-tps82-series-pin-to-pin-compatible

器件型号:TPS826711
主题中讨论的其他器件: TPS8268180

大家好、团队、

客户在其设计中使用 TPS826711、并想询问更高输出电流模块是否与 TPS826711引脚对引脚兼容?

此外、该模块可进行多少次回流焊?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    并非所有 TPS82系列都是 P2P、那么您需要多少输出电流?

    和有关回流焊建议、请参阅 JEDEC /IPC 标准 J-STD-20b。

    此致、

    王阳波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    您需要引脚对引脚连接哪个 TPS82? 您可以始终检查 D/S 中的封装图和引脚排列、以确保正确。

    产品页面上的此应用手册介绍了有关焊接的所有内容、例如 :www.ti.com/.../slib006.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户正在寻找6711系列、什么是 P2P 兼容选项以及相应的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、您只想知道还有其他哪些引脚对引脚选项?

    对于该器件的1.8V 输出电压、TPS8268180几乎是引脚对引脚的、但并不是很精确。 它占用相同的 PCB 空间。

    TPS826xx 系列中的其他器件支持其他输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。

    根据我的理解、TPS8267x 器件均为1.05V 至2.1V @ 600mA 的 P2P。
    现在、如果客户希望改用更高电流的模块、该怎么办? 是否有任何用于更高电流的 P2P 模块系列?

    或者、如您所述、对于此1.8V 应用、最接近的是 TPS8268180 @ 1.6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有更高电流的模块系列、但不采用这种超小型 MicroSiP 封装。 您需要多少电流? 应用是什么?