This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq21040:TS 引脚运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595182/bq21040-ts-pin-operation

器件型号:BQ21040

您好、专家、

如果 bq21040只处于电池状态 、TS 功能是否 仍然工作?

另一个问题是 TS 引脚内部 拉电流仍然 从 TS 引脚拉出电流?

客户将 TS 引脚连接到 MCU 以读取热性能信息、以便他们需要知道 适配器模式或电池模式下的测量结果是否不同?

请提供建议。

谢谢大家、此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    TS 引脚在仅电池状态下不工作。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、在仅电池条件下、TS 内部源极电流电路将停止、我对吗?

    这对 客户来说是非常重要的答案。 请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    正确。 当仅连接电池且没有适配器时、TS 引脚将无法工作。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢