This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742EVM:化学成分编程失败、自动学习周期

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQ27742EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634530/bq27742evm-chemistry-programming-failed-and-auto-learning-cycle

器件型号:BQ27742EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1BQSTUDIO

大家好、

早上好、我的客户对编程失败问题和自动学习周期有几个问题。

他们 总是会得到"化合物编程失败!"  尝试更新化学 ID 时出现(数据包校验和不匹配)错误。 注意:电池组处于完全访问模式。 根据几篇 E2E 文章、我建议更新固件和 CHEM ID 数据库

    1. 更新固件和 chem ID 数据库后仍然不幸运。
      • 我尝试过、但仍然得到相同的错误。 我使用了从 TI 网站下载的602版。
      • 我尝试更新到最新的固件文件 bq27742-G1_v103.srec、仍然是同一问题。

这与运行最新1.3.54.1 bqStudio 的 EV2300和 BQ27742EVM 搭配使用。 其他什么可能导致此问题?

2.他们还在自动模式下尝试了学习周期插件。 当尝试使用 EV2300引脚时、在可用的3个引脚(I2C.VOUT、I2C.SDA&SCL 和 HDQ.HDQ)中、似乎只有 I2C.VOUT 引脚切换。 另外两个似乎不起作用、这是预期吗?

使用自动学习 模式、我们是否必须使用 HDQ 作为通信接口、因为我们需要来自 I2C 端口的2个控制引脚?


如果您有任何疑问和以上想法、请告诉我、谢谢!

 

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    -EV2300上的固件版本是什么。 bqstudio 左侧的仪表板将为您显示 EV2300的固件版本。 必须为3.1 m 或3.1 r、否则客户必须更新其电路板上的固件。

    -他们尝试编程的化学 ID 是什么。 这个问题是否仅发生在那个化学 ID 或所有其他化学 ID 上?

    -对于学习周期、我建议您尽量多做这个过程、而不是尝试让 EV2300正常工作。 该器件是一款 i2c 器件、因此需要连接到 EV2300的 i2c 端口才能在日志记录期间与 bqstudio 进行通信。 Vout 是能够切换的东西。 同样、我建议您只需手动执行循环或编写 您自己的代码即可自动执行循环、或者使用我们的工具 GDK 来帮助自动化整个充电和放电以及休息循环过程。

    我已经附加了学习周期流程、如果他们想要手动执行该流程。

    e2e.ti.com/.../4722.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速回答-您的第一个问题发现了问题、EV2300上的固件已过期。

    欣赏有关自动学习周期的背景。

    此致、
    ~John