This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:全桥应用中的 UCC24612

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635414/ucc24612-ucc24612-in-full-bridge-application

器件型号:UCC24612

我们在一个应用中使用具有全桥输出的谐振转换器。
输出电压为30V。 我想知道 UCC24612是否适合此类应用、如果我们能够提供低于28V 的单独电源电压(例如、使用电荷泵)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dani、
    感谢您的观看。
    在此应用中、应该有权使用 UCC24612。 但是、您必须使用其中的4个部分才能使整个系统正常工作。
    为低侧2 SR 驱动器供电相对简单、您可以直接从创建的电源为其供电。 您不需要电荷泵。 只需将一个齐纳二极管从输出端串联到压降几伏即可实现这一目的。
    为高侧两个 SR 驱动器供电将会有点棘手、因为您需要将低侧电压引导至高侧。
    请告诉我这是否有意义。
    也可以在次级侧使用中心抽头变压器。 由于 UCC24612具有230V VD 额定值、因此它可以支持中心抽头30V 输出。
    您还有其他选项、即倍压器结构。 如本参考设计所示。
    www.ti.com/.../sluu467.pdf
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    感谢您的回答。 对我来说、引导高侧 IC 似乎并不是很棘手、因为我在次级侧有一个额外的辅助电源。

    自举电容器应该比正常值大一点、因为整个 IC 必须在导通周期内提供、这就是我建议首先使用电荷泵的原因。

    还有其他建议吗?

    此致

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dani、
    这几乎是您需要注意的所有内容。 由于 SR 以全桥结构运行、因此无法击穿。 一个 SR 开启可防止另一个 SR 同时开启。
    请告诉我是否可以提供进一步帮助。