This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:关于 SW 引脚欠冲电压

Guru**** 2581665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595503/lm3410-about-sw-pin-under-shoot-voltage

器件型号:LM3410

您好!

客户 担心 SW 引脚的下冲电压。
(-1V@5ns 至10ns)

客户希望抑制下冲电压。
您能给我关于对策电路的建议吗?
例如、在 SW 和 GND 之间插入 pF 阶电容器是否有效?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    从 SW 到 GND 的 RC 缓冲器(甚至可能只是一个小电容)可用于减小该阻值。 但是、这对于降压开关来说是相当正常的操作、不应成为问题。 大多数器 件都可以正常工作、负尖峰为几伏、持续数十纳秒或更长时间。 否则、所有降压开关都会损坏。 某些尖峰还可能是由于接地引线耦合到示波器、具体取决于接地环路的紧密程度。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错误地谈到了"降压转换器"。 在任何情况下、它都是所有开关的常见问题、不应成为问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint-San、

    感谢您的响应和支持。
    客户参考以下文档重新测量了波形。
    http://www.ti.com/litv/pdf/slea025a
    我将附上一个波形。\n 请确认所附文件。


    测量方法已更改、但已确认负电压。
    我收到了客户的以下问题。
    ・缓冲器是应对负电压浪涌的一种对策、 因此客户认为它不会得到改进。
     请告诉我如何处理负电压。
    ・FB 端子噪声是否与此问题相关?
     (因为纹波很大)

    我希望您检查电路图。
    请告诉我 如何与您联系?

    此致、
    Yusuke /日本地区