This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196功率耗散

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595991/tps61196-tps61196-power-dissipation

器件型号:TPS61196

对于 TPS61196设计的主要组件的功率耗散计算、是否有任何指导或应用手册?  我认为 MOSFET、电感器和二极管很容易弄清楚、但我们如何计算 TPS61196本身的功率损耗?  我的客户使用 6个灯串、每个灯串为160mA -由28V 输入电源供电。  他们认为他们的运行效率约为90%、并希望了解最大 PWM (100%)和50% PWM 下的功耗。

谢谢、

Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们有一份名为"计算和优化 LCD 背光驱动器效率"的应用手册。 您可以在 TI 网站上找到它。

    希望这对您有所帮助。