This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:bq76PL455EVM

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635219/ccs-bq76pl455evm-bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

除了 bq76PL455EVM、您还必须购买570L Launchpad 才能 使用 bq76PL455EVM 吗?

或者是包含在 bq76PL455EVM 电路板中的570L。 如果不是... 为什么不呢?

 bq76PL455EVM 是否为用户提供与其他 评估板相同的可视性?

如果您必须购买另一个 LaunchPad 来运行 bq76PL455、示例代码有多好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    正确、TMS570是一个单独的电路板、由 TI 内部完全不同的团队设计和支持。 EVM 的目的是允许客户评估器件。 鉴于 TMS570具有内置功能安全诊断的标准、TMS570只是从许多可能性中选出的 MCU、我们的许多客户也会在使用需要某些 ASIL 等级的 TI MCU 时使用此器件。 我们还看到客户使用 Freescale MCU、Arduino 变体等

    我理解这种沮丧——请理解没有什么恶意的。 没有板载 MCU 可以自由选择、同时仍将参考代码用作与 pl455通信的基准 API。 这是在只需购买一个电路板与灵活地满足各种需求之间的折衷。

    在参考代码中、大多数 API 的构建方式都使其与 MCU 无关。 需要更改底层 UART 和 GPIO 分配以使用不同的 MCU、这主要在 pl455.c/pl455.h 文件中完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 所有这些都意味着除了您必须购买另一个 Launchpad 才能使用第1个 Launchpad 之外、什么都没有。 就像我说的那样。

    这是一个更严重的问题。 您说我可以使用"参考代码作为与 pl455通信的基准 API。" 嗯、我同意、除非您可以将 TI 提供的"参考代码"用作参考、否则会使用什么方法。 实际上、评估板的用途是什么、除非您可以将它们用作参考。

    但我在一家制造商业产品的公司工作、这里的一些人认为我甚至不能查看示例代码、因为 TI 拥有代码的版权。

    我下载了 TI 作为 bq76PL455A-Q1示例代码发布的 Stephen Holland 出色项目。 项目顶部清晰地表明了德州仪器(TI) 2011-2015年版权所有(c)。

    当然、版权已过期、但此人似乎并不关心。 他仍然坚持我甚至看不到代码。

    但是、如果不允许我查看代码或将其用作参考、TI 会将其设置为在其数据表中下载/分发-作为示例代码-有什么意义?

    现在、我需要问的是、TI 设置的示例代码的许可证条款是什么、以供下载/分发。

    如果许可证已过期、我可以查看它吗? 我是否可以将其用作指南,例如。 您提到的 pl455文件、或者违反(公认已过期)版权。

    您能否向我发送一份许可证条款副本、以获取 TI 设置的要分发的示例代码? 或者提供联系信息、询问我想合法的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我 有一个更为严重的问题、就是要使用 TI 电路板、请下载代码、将其编译到 Code Composer 中、然后将其刷写到电路板中。

    但这个同一个字符基本上指责我知识盗窃、因为我在 code composer 中编译 TI 代码。 他说该代码受版权保护、我可以触摸它、编译它、甚至看它是盗窃或侵犯版权。

    您能否或任何人能指导我了解有关购买电路板、下载电路板代码、编译电路板并将其刷写到电路板中的人员的规则。

    尤其是 TI 作为示例代码发布的代码、版权已过期。

    谢谢、

    Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nolan、

    再说一次,我知道你 是沮丧的…

    运行 示 例代码的安装程序时,必须首先同意 许可协议的条款和条件,作为  安装向导的一部分。 我已将该语言复制到.txt 文件中、并随附在该文件中。 您 可以与   法律部门的联系人共享此信息。 或者、您可以让他/她运行安装程序、并  直接从源读取 T&C、前提是这样做更适合他们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7674.ti_5F00_exampleCode_5F00_LicenseAgreement.txt

    我也可以将您转至我们 的客户服务团队: http://www.ti.com/guidedsupport/docs/calltisupport.tsp

    可以拨打电话/发送电子邮件、我认为他们应该能够帮助您与具有法律知识的人联系、以帮助您。  

    我可以告诉您、按照外行的术语、交易通常是您使用我们的代码来了解我们的器件、我们 提供该代码 来帮助您评估 EVM 随带的器件。 人们的普遍期望是、您不仅要将 我们的示例代码/EVM 放入 系统中来制作产品、因为它们并不是专门用于制作产品的。 您 会发现、我们的示例 代码实际上不能成为 独立 系统-它只是 功能示例的集合、以及示例 API。  

    我建议您与法律部门的联系人员仔细查看我们的条款 和条件、在安装代码之前应先商定这些条款和条件。 他们应该会发现、可以将其用于我们 想要的目的。 我 认为、通过客户服务中心应该让您与具有法律知识的人进行讨论。