This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TL494:关于 TL494中恒流源的作用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595399/ccs-tl494-on-the-role-of-constant-current-source-in-tl494

器件型号:TL494

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 工程师!

上图中0.7mA 恒流源的功能是什么?  希望详细说明。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 PDF 文档中、放大器输出由电流阱偏置为低电平、以在两个放大器都偏置时提供最大脉宽输出。当两个误差放大器的输出为反向偏置时、我能否将该恒定电流源解释为下拉电阻器?第三个引脚(反馈)输出电压 为低电平。第三个引脚通过2K 电阻接地、并且该引脚保持低电平。 如何理解这一点? 0.7mA 的恒定电流源无法输出到第三个引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金超扬

    感谢您关注 TL494。 我已经联系了此器件的系统工程团队、以便我们可以为您的问题提供他们的意见。 他们将努力及时处理您的帖子、但请允许一天左右。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    恒流源实际上是电流源、而不是电阻下拉。 误差放大器结构如 www.ti.com/.../slva001e.pdf 上文档"使用 TL494设计开关稳压 器"第3.3.4节中的图9和10所示、由于这种电流阱设计、图11显示了用于反馈增益控制的最佳技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian Johnson96!
    当两个误差放大器没有高电平输出时、反馈引脚只能输入电流、不能输出电流?反馈引脚的电流输入不得大于电流吸收器的最大电流值?我认为是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我解释一下、谢谢!