This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:修订了智能仪表的非隔离式 SMPS (应用报告 SLUA721)

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633953/ucc28722-revised-non-isolated-smps-for-smart-meter-application-report-slua721

器件型号:UCC28722

您好!

我正在根据此 应用报告 SLUA721为单相智能仪表设计电源 、我有一些问题:

1/ 我想知道为什么在这份应用报告中他们使用最大电压作为线对线电压而不是线对中性点来设计电源、尽管这个电源的目标是一个单相智能仪表、这意味着电源应该从一个相到另一个相 输入电压。

例如电容器二极管的电压,varicap…… 考虑到电压电平等于415VAC +20%、等于500VAC、我们选择了这种方法

因此、考虑到我正在为单相智能仪表设计电源、这意味着电压应最大等于240V。 我能否将一些组件电压(如压敏电阻、NPN 晶体管的 VCE)修改为最小值240 + 20%、该值等于288v?

2 在继续前一个问题时,我是否可以替换文件 KSC5026MOS 中使用的开关双极晶体管 ,其电压-集电极发射极击穿压等于800V 至这个 KSE13003H2ASTU 压-集电极发射极击穿压等于400V ?

3我正在阅读本文档 “降压转换器功率级的基本计算 ”,我想知道,公式12来自哪里?  



 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此设计的关注。 您的疑问与尝试基于此设计电源的人非常相关。 我将尽力根据我的理解回答您的问题。

    1. 此设计最初是为了解决能量计电源问题、该电源需要承受线路到线路电压(以承受两个相位之间而非一个相位和中性点之间的意外连接)。 如果您的规格不包含此要求、则修改此设计中使用的组件的额定值不会有任何问题。
    2. 对于288Vac 输入电压、直流输入将为407V。 因此、400V 额定值不足以用于晶体管。
    3. 这来自基本充电公式 Q=C*V=I*t 输出电容器中的充电(并由此产生电压)变化是由电感器电流的变化引起的。 电容器电流在正负方向上的变化为 DIL/2。 输出电压(输出纹波)的峰峰值变化发生在电容器电流的正部分(从负向摆动)和负部分(从正向负向摆动)。 因此、计算其中任一部分的面积将提供电荷摆幅、从而产生输出纹波。
    4. 电容器电流的正(或负)部分面积由算出:

    DQ = CO*DVO = ½ μ V*T/2 * DIL/2

    CO = DIL/(8*FS*DVO)

    此致、

    Salil