This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:与 UCC29002实现遥感和负载共享

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, UCC29002, LM5119, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595255/lm5117-remote-sensing-and-load-share-with-ucc29002

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: UCC29002LM5119LM5116

您好!

我计划使用具有负载共享的并联 LM5117。 我想一个很好的起点是 UCC29002、它似乎提供了所需的功能。 但 UCC29002需要转换器侧的遥感功能。 我是否可以向 LM5117添加遥感功能? 最重要的是,将 LM5117与 UCC29002配合使用 是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用 UCC29002无需遥感。 您尝试满足哪种规格? 可能有更简单的解决方案?
    您的基本输入电压、输出电压和输出电流要求是什么? 您是否有需要满足的特定容差?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 为50-70伏。 (我知道70高于 LM5117的限值、但我可以为 LM5117的 Vin 引脚使用 LDO)  

    输出电压为30伏

    Iout 取决于安装。 这就是我需要负载共享的原因。 我计划在高 侧和低侧使用双 IPP075N15N3G MOSFET 从 LM5117中拉出20A。 对于更高的 Iout、我计划加载多 个 LM5117模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、您不能将 LDO 用于 Vin、因为 SW (和引导)引脚将会受到超出绝对最大值的电压 我想向您介绍一种可能的解决方案、它可以满足您的20A 要求和70V 输入电压要求。 请参阅适用于您的规格的原理图和方法的链接。

    www.ti.com/.../tidrce4.pdf

    如果您可以将输入限制为65V (由于上述原因而不使用 LDO)、则可以使用 LM5119、这可能是解决方案的最简单方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 如果 LDO 不是可选的、我猜我必须坚持使用 LM5116。

    据我了解、您提供的设计最多适用于2个 LM5116s。 我对吗?

    还有一个有关 MOSFET 栅极电荷的快速问题。 我计划使用2个 MOSFET、栅极电荷为50nC。 LM5116的峰值 HO 源电流小于 LM5117。 我可以使用哪个公式来计算我可以使用的 MOSFET 的最大总栅极电荷?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用 LM5116快速入门计算器。 如果您不打算使用外部 VCC 偏置电源、需要注意 FET 中的损耗以及 VCC 稳压器的电流能力?

    请参阅以下链接至 QS calc。

    www.ti.com/.../lm5116-5116wg-25116design-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供电子表格。 它确实对我有所帮助。

    让我感到困惑的一件事是"VCC 启动电流 ICC (mA)"。 如果我能够通过 VCCx 提供电压,为什么会有启动电流限制? 这是因为假定 Vccx 由输出供电吗? 我想可以从输入端为 Vccx 供电吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以从外部提供 VCCX。 只需确保 VCCX>Vin。 如果出现这种情况、则需要在器件的 Vin 引脚和 Vin 引脚之间放置一个二极管、以阻止反向电流。 这在数据表中进行了说明(请参阅数据表中的图26)。