This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可调0-500V 电源建议使用哪种拓扑?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28180, UCC28063, UCC28070, UC2854, UCC2818, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631383/which-topology-is-recommendable-for-an-adjustable-0-500-v-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC3895UCC28180UCC28063UCC28070UC2854UCC2818UCC28019A

您好、E2E、

我正在使用可调0-500 V 直流/直流转换器、可提供500 W 的功率

您认为哪种拓扑最适合我的应用?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    此设计的输入电压是多少、是交流还是直流、输入电压范围和最终应用是多少?

    在500W 时、如果功率级通过交流输入运行、则需要功率因数校正。

    请提供规格概要、以便我们可以尝试找到合适的参考设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    谢谢、

    输入为交流;180至240 V 50 Hz。
    它的用途是在试验性工作中。
    它可以在500V 时提供1A 电流、在低电压时提供25A 电流。

    此致、Ras
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全二极管电桥+升压(PFC)+双开关正向是否是一个良好的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用交错 PFC 还是单相?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    您是否知道您的特定应用是否需要 PFC?

    我认为输出电压范围将是一项挑战、即500V 至0V 以及1A 至25A 的电流范围。 导体的尺寸必须能够承载25A 电流。

    如果您的应用需要 PFC、那么我建议 PFC 后跟全桥和高压降压。 当在极低输出电压下运行时、可通过控制全桥的输出来降低降压转换器的电压、从而使降压转换器上的占空比易于管理。

    UCC3895是一款相移全桥控制器、可提供良好的效率。 我会将 UCC28C4x 器件等通用控制器用于降压电路。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、
    是的。 我应该具有 PFC。
    我有两个问题:
    -应该使用哪种 PFC 电路? 单相还是交错式?
    -最终级的降压转换器的目的是为了获得较低的范围电压?

    此致、Rasool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    对于500W、我建议使用 UCC28180单相。 如果您需要低高度系统配置、那么 UCC28063交错控制器是一个不错的选择、

    降压转换器的目的是提供对输出电压的第二级控制。 从500V 降至1V 需要在一级的占空比中进行大幅扩展、当500V 为100%时、1V 对应0.2%占空比。 期望电源转换器在如此宽的占空比范围内运行是不现实的。 通过将降压级放置在桥级之后、应该可以对输出电压提供更精细的控制。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我的问题得到了解决。
    在我的应用中、UC2854、UCC2818和 UCC28070会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UC2854和 UCC2818是较旧的器件、但仍然适用于单相 PFC、UCC28180是较新的器件。 UCC28070是交错式 CCM、通常用于高于600W 或700W 的高度限制设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您之前回答中的"低高度轮廓"和"高度限制"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    交错式 PFC 在数字电视中非常流行、其目标是使电视尽可能纤薄、从而限制可用的高度。 交错式 PFC 可减小 PFC 电感器的尺寸、从而允许使用更小的器件、非常适合空间有限的设计。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter。
    此致、Rasool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也可以使用 UCC28019A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的"电源管理指南"可帮助您选择真正的控制器:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28019A 有一个 Excel 计算器:
    SLUC117E