This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:快速充电阶段后 I2C 通信中断

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595656/bq25892-i2c-communication-lost-after-fast-charge-phase

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我将使用 BQ25892对定制板进行测试、它正在对18650节电池进行充电和监控。 到目前为止、一切都很好、直到我将 IC 配置为具有大于4安培充电电流的快速充电阶段、我已经配置了相应的寄存器、以便不限制电池的输入或充电电流。 IC 工作正常、并且在预充电阶段和快速充电阶段每1秒报告一次、但在我将其配置为充电电流超过4安培后、使用默认电流充电参数、 IC 继续充电、但 I2C 停止工作、并且我没有收到 IC 的任何响应。

要从该状态恢复、我必须断开所有连接并重新连接。

注意:我使用的是具有12V@3A 电流的实验室 PSU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hernan、

    我不知道 IC 有 I2C 问题。  您能否在 I2C 工作时以及何时不工作时发送 SCL 和 SDA 信号的示波器图?  您的 I2C 线路是如何相对于 SW 节点、PMID、SYS 和 BAT 布线/平面/覆铜布局的?  是否会出现噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我目前没有示波器来查看 I2C 信号、但它们具有1k 上拉电阻器至3.3V、在不使用高电流充电时、可与其他器件和此 IC 正常工作。 此设计和电源平面基于评估板(EVM 也会出现此问题)、因此我不认为这是一个噪声问题。 仅当我更改充电电流的寄存器时、通信才会丢失。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫南

    我刚刚使用 TI 的 EV2400以3.3V 上拉电压测试了 EVM、并且可以进行高达5A 的通信。  当您与 EVM 进行通信时、是否使用了 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我不使用 EV2400。 我使用的是 SAM3S-EK2板、我今天做了一些测试、当我激活高电流充电时、每个连接到它的器件的 I2C 通信都将崩溃、因此我认为这与微控制器有关。

    此致。