This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:当 PG=OFF、WD=STANDARD 时的外设元件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595846/tps7b68-q1-peripheral-elements-when-pg-off-wd-standard

器件型号:TPS7B68-Q1

尊敬的所有人:

如果   我们不使用电源正常状态指示和使用标准看门狗、您能告诉我们需要哪些外设元件吗?

我对外设元件的想法 是遵循的。 是这样吗?

引脚1[IN]:输入电容器

引脚4[EN]:否(连接到 Vin)

引脚5[FSEL]:否(连接到 Vin/GND)

引脚6[WTS]:否(连接到 Vin)

引脚11[ROSC]:用于设置 TWD 的电阻器

引脚12[延迟]:否(开路)

引脚13[WD]:否(连接到 GPIO)

引脚15[WDO]:上拉电阻器

引脚16[WD_ENB]:否(连接到 GND)

引脚18[WRS]:否(开路)

引脚24[PG]:无(开路)

引脚25[PGADJ]:否(连接到 GND)

引脚28[OUT]:输出电容

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LDO 使用标准看门狗运行而不使用 PG 功能所需的条件正确无误。 数据表的详细说明以及应用和实施部分提供了其他信息、可帮助您选择外部元件的尺寸(例如、ROSC 引脚11上使用的电阻器的尺寸)。

    非常尊重、
    Ryan