This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ76930EVM:BQ76930EVM

Guru**** 2555170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635372/compiler-bq76930evm-bq76930evm

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士:

我是 Alvaro Gaztelu。 几天前、我们购买了 TI 的原型板、并且我们在这款原型设计上遇到了很多问题。

我向我们发送了一张包含问题的图片:

如图所示、第一节和第二节电池出现问题。 BQ76930n´t 运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、
    VC1似乎未连接或短接至 GND。
    如果在 EVM 上使用电阻分压器、请确保"C1"的开关已关闭。 如果没有电源、请确保 C1具有200 Ω 的接地电阻。 检查是否存在污染、使针脚短路至低电平。
    如果使用诸如电池之类的外部电压连接、请确保为"C1"网络连接导线、并且螺钉或端子块引脚上没有污染。
    无论采用哪种方法、您都可以确认 VC0、VC1、VC2的板载测试点处的电压。