This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:我可以使用2个支持24节串联电池应用的 BQ76940吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, TIDA-01093, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635246/bq76940-can-i-use-2-bq76940-support-24-series-cell-application

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930TIDA-01093BQ34110BQ34Z100-G1

尊敬的先生/女士:

我浏览了网站并发现 TI 的参考设计为2个 BQ76930、可支持最多20节电池的应用;我的情况是最多27节电池的应用(类型24节)、我是否可以使用 2个 BQ76940来满足我的设计(如 [ http://www.ti.com/lit/ug/tiduc43a/tiduc43a.pdf ])?

如果是、您能否向我发送参考设计文档?

如果没有、您能否支持更好的燃气表解决方案?

谢谢、此致

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、
    bq76940最多可为30节电池使用相同的方法。 确保根据需要调整组件额定值。 请参阅 TIDA-01093以了解参考文档。
    对于监测计、请考虑使用 bq34z100-G1或 bq34110