This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:使能引脚阈值最大值还是最小值?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635429/tps61046-enable-pin-threshold-value-max-or-min

器件型号:TPS61046

我想知道使能引脚所需的电压是多少。 我认为,措辞有一些模糊之处。 数据表指出、电压最大阈值为1V。 这是否意味着这是引脚可以接受的最大电压? 或者、这是它需要启用的最小电压阈值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    EN 引脚可接受的最大电压为6V。 您可以从 TPS61046数据表中的7.1绝对最大额定值中获取此额定值。
    EN 阈值意味着器件将在 EN 引脚电压增加到其逻辑高电平阈值后启用。 最大逻辑高阈值为1V。

    此致、
    Zack