This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:电流限制、断路器和快速跳闸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635450/tps2363-current-limit-circuit-breaker-and-fast-trip

器件型号:TPS2363

请告诉我电流限制、断路器和快速跳闸操作。

电流限制
TPS2363在检测到故障计时器的电流限制时限制输出电流。 然后 FET 变为关断状态。
如 数据表图2所示、受限感测电阻器电压是否会略高于电流限制阈值?

断路器
断路器件不起作用吗?
根据数据表、我了解到断路器是器件在禁用电流限制的情况下运行的情况。 是这样吗?
如果不是、请让我操作断路器。

-快速行程
是否在检测电阻器电压超过快速跳变阈值的计时检测到快速跳变? 感应电阻器电压保持在阈值以上200ns、那么 FET 是否会变为关断状态?
在数据表 P.16中、句子中有100ns、但在图5和电气特性上为200ns。 以下哪一项是正确的值:100ns 或200ns?
如果快速跳闸在时间(100ns 或200ns)到期前消失、TPS2363是否会返回正常运行模式? 或者、当检测到快速跳变阈值时、FET 是否肯定会关断?

电流限制检测延迟是否长于200ns? 如果否、TPS2363是否在快速跳闸检测后转换到电流限制运行?

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    下周将对此进行详细答复。

    Brian