This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:我们需要多大的自举二极管规格?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635392/tps92515-q1-how-spec-should-we-need-for-the-boot-diode

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的所有人:

您能否教您如何选择自举二极管规格?

我想特别了解 IF 和 VR。

在 EVM 板上、您添加了具有100V/0.2A 的二极管。 我们应该需要这个大值吗?

我想将二极管用于小信号用途(如果= 0.1~0.2A)。 这是可以的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    对于额定电流、0.1A 至0.2A 是可以接受的、但额定电压取决于最大输入电压。 二极管 VR 需要高于最大输入电压、因为这是开关打开时将看到的情况。 因此、如果您的最大输入为12V、则需要一个20V 二极管。 此 EVM 设计为可在高达65V 的最大输入电压下运行、因此选择了100V 二极管。

    此致、

    克林特