This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:升压模式运行电流调节

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595691/bq24195l-boost-mode-operation-current-adjustment

器件型号:BQ24195L

尊敬的先生/女士

目前、我正在进行一个项目的可行性研究、该项目设计一个由锂离子电池供电的便携式设备。 此便携式设备还将具有移动电源功能。 因此、我选择了 BQ24195L 作为主电源管理芯 片组、该芯片组具有充电 IC 功能(为该特定器件中使用的电池充电)以及升压转换器功能(为其他器件充电-移动电源功能)。 我已经从 Farnell 订购了用于 BQ24195L 的 EVM、但尚未收到。

我的问题

1)能否将升压转换器的输出电流(在升压模式运行期间)调节为低于1A (5.1V 时)

2) 2)如果连接升压转换器的负载高于1A、会发生什么情况。 它是否会损坏 BQ24195L 或 BQ24195L 作为恒定电流电源?

3) 3)我是否可以将降压/升压转换器- TP630242连接到 BQ24195L 输出引脚(SYS)、以便获得稳定的3.3V 输出。

任何评论和建议都受到高度赞赏。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 PMID 上提供了输出电流、bq24195L 没有 OTG 电流限制设置。 在设计应用时、必须考虑 OTG 负载、以确保其不超过1A 额定值。 如果需要、需要额外的电路来将输出钳制在1A 以下。

    话虽如此、在 OTG 模式下、如果器件过载、该器件在低侧 FET 上确实有逐周期电流限制。

    关于降压/升压、可以将一个单独的功率级连接到 SYS 以提供固定的3.3V 电压。 我找不到 TP630242、但请确保降压/升压转换器的工作范围涵盖 SYS 电压范围(最小电池电压至~VREG)。