This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:有可能在电源故障之间保留 VDIG1寄存器内容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635052/tps65910-possibility-of-retaining-vdig1-register-contents-between-power-failures

器件型号:TPS65910

您好!

请告诉我、在发生电源故障时是否可以保留编程到 VDIG1寄存器中的值? 它与 Sitara 处理器连接。

此致、

Srikanth Vemula。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、

    您能否更具体地描述您的电源故障肯定吗?
    哪些引脚会因电源故障而出现压降? 总系统功率损耗导致的所有引脚?
    压降会有多低、持续多长时间?

    在真正的电源故障期间、似乎不可能将任何数据存储在易失性存储器中、但我已指派一名 TPS65910专家来更详细地回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这里、电源故障意味着系统总电源关闭。 并且系统断电的时间没有限制。 根据数据表(www.ti.com/.../tps65910.pdf) 表编号 6-40:VDIG1_REG、寄存器是 EEPROM 的一部分。 因此、我想检查是否有可能将寄存器的内容存储在器件的非易失性区域(TPS65910)中。 我们的要求是在系统上电和断电之间保留 VDIG1寄存器内容。

    此致、
    Srikanth Vemula。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    TPS65910 EEPROM 仅在工厂生产期间进行编程。 如果您的系统可以支持引导至默认电压、然后在处理器启动期间更改软件中的电压、我们建议您这样做。 否则、可能需要外部 LDO。