This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53625-Q1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635325/lm53625-q1

主题中讨论的其他器件:LM53625-Q1

lm53625-Q1的开关频率是否会随电压变化而变化? 当 I 输入9V 时、开关频率为2M;当输入为12V 时、开关频率为几百 K;当输入为18V 时、开关频率为几百 K;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meng Jeffrey、

    开关频率不应以您描述的方式发生变化。  12V 和18V 获得相同的降低频率似乎很奇怪。  让我们来看看以下内容的底部:

    在此观察期间、您的输出电流是多少? 器件是否进入 DCM?

    输出电压是多少?

    您可以共享原理图吗?

    Sam