This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:TPS7B4253-Q1的输出电流限制

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635036/tps7b4253-q1-output-current-limitation-of-tps7b4253-q1

器件型号:TPS7B4253-Q1

亲爱的、大家好

客户对 TPS7B4253-Q1"输出电流限制"有疑问。

目标器件:TPS7B4253-Q1
问题内容:数据表中 P5的"输出电流限制"描述如下。
最小301mA
典型值450mA
最大520mA
条件为 VIN = 13.5V、VADJ = 5V、OUT 对地短路、Tj =-40至150度。

当 VADJ = 13.5V 时、如何更改上述值?

*客户尤其关心最小值。


谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    当您将 ADJ 升至13.5V 时、您是否还会提高输入电压? 如果不提高输入电压、LDO 将处于压降状态。 LDO 处于压降状态时、电流限制通常高于指定值。 您能否提供有关用例的更多信息?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Mark-San、

    我与客户确认了。
    他们正在考虑将此器件用于以下用途。
    a:输出电压与输入电压几乎相同(压降电压可能会降低)。
    b.当输出短接至 GND 时、对其进行保护、使其流过的电流不超过特定的恒定电流。
    c.安全输出电流为300mA 或更高。
    因此、连接 Vin 和 Vadj 并连接 Vout 和 Vf。
    在此情况下、请告诉我"输出电流限制"。

    谢谢、Masami M.