This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425输出电流是否可以高达72A?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634707/tps40425-may-tps40425-output-current-can-up-to-72a

器件型号:TPS40425

你(们)好,先生

TPS40425输出电流是否可高达72A?  

如果是、为什么 webench 只能运行到60A。 我们是否可以有计算工具?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    额定电流由功率级和 热要求决定。

    在控制器端、支持72A 没问题。

    当 TPS40425 Webench 发生失速时、该功率级当时的合理额定电流为每相30A、这就是将额定电流限制为两相60A 的原因。

    您的72A 项目中的环境温度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱
    工作温度范围为-5至45°C。
    我们是否可以拥有用于创建设计的工具?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    让我们通过电子邮件讨论这个项目。

    谢谢