This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:纹波注入电路的电容器额定电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635230/tps53355-capacitor-voltage-rating-of-ripple-injection-circuit

器件型号:TPS53355

当我们使用陶瓷输出电容器时、TPS53355需要纹波注入电路。

纹波注入电路中有两个电容器。 一个是连接到电感器的 RC 电路、另一个是交流耦合电容器。

这些电容器上需要什么电平的额定电压?

我认为添加的电压电平是纹波注入电平以及 Vout 和 VFB 之间的电压差。 因此、额定电压为10V 的电容器是否足够?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关节点可以上升到 VIN。 因此、我将至少使用这么高的额定电压。 通常、这些电容器的电容值较小、因此额定电压为50V 是常见的。