This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:输出精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595541/lm5017-output-accuracy

器件型号:LM5017

 您好、我的客户 T 想知道输出电压为什么过高、您能告诉我问题是什么吗?

根据计算结果、输出端应恰好为5V -不过测量值介于5.2V 和5.35V 之间
您是否有信息、为什么会这样?

谢谢你 Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    当注入的 FB 纹波非常高时、这种情况很典型、它会作为调节误差增益并反映在输出电压上。 在电流设置中、FB 纹波约为150mV、Vout 纹波为400mV、这反映为稳压中的200mV 直流误差。

    将 R401增加至100kohm 将 FB 引脚上的纹波减少至30mV 左右、进而将 Vout 纹波减少至110mV 左右、直流误差也将下降。

    此致、
    Gautam Hari