This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:I'm 在启动期间开关晶体管损坏...!!!

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635223/ucc28061-i-m-having-the-switcher-transistors-damaged-during-start-up

器件型号:UCC28061

你好,TI 社区!!!

  我是一名测试工程师(不是设计工程师)、我的问题是在启动测试期间、我们的电源使用芯片 UCC28061D 时出现了很多故障。 开关晶体管损坏。 我想知道检查或寻找根本原因的提示或建议。 我观察到在启动时的一些周期、两个晶体管上的相位是相同的、一段时间后、芯片进行校正、驱动器信号为180°异相。 启动测试时的输入电压为90VAC、输出电压负载为500W、这是我们的测试设备之一、但在另一个测试设备中、启动时的输入电压为120VAC、输出负载为0W 或无负载。 我们在不同的负载条件下似乎遇到了问题。  有人可以帮助提供验证信号的指南或步骤??

此拓扑在 200ms、400ms 或更短的 PFC 级开始正常工作的安全时间是多少?

谢谢,此致。。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eleazar

    首先- UCC28061的两个相位始终以同相方式启动。 内部电路在它们之间建立180°相移需要一些时间、因此您看到的是正常的。

    我建议您查看以下内容
    仔细检查软启动组件
    检查器件的 VCC 轨在启动期间是否正常-也许可从外部电源为 VCC 供电
    检查 GDA 和 GDB 引脚上的栅极驱动波形-如果您使用的是外部驱动器、请检查 MOSFET 和控制器上的波形
    看看 MOSFET 的 VDS 开关波形、它是"干净的"、还是上面有过大的电压尖峰或振铃。

    该器件应能够在任何负载条件下立即启动。 但是、直到 SS 斜坡完成后、PFC 操作才会建立。 输出电压必须稳定(385V 左右)、负载条件必须稳定。

    请告诉我您的工作方式
    此致
    Colin