This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8552:LP8552最小输入电压、10V/240mA 输出和电流设置响应时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594805/lp8552-lp8552-minimum-input-voltage-with-10v-240ma-output-and-current-setting-response-time

器件型号:LP8552

大家好、

我的客户希望在其项目中使用 LP8552来驱动每个灯串的3个灯串* 3LED、输出电压大约为10V、电流/灯串为80mA。 LP8552应按数据表中的图32进行配置。  

总输出电流为10V/240mA 时、所需的最小输入电压是多少? 您能否提供显示输入电压与输出电流@10V 输出电压的驱动器?

2.客户想要调整背光亮度,将其面板重新调整为90Hz,所以您是否建议背光电流调节生效需要多长时间?  

如果 LP8552不能支持逐帧背光亮度、您还有其他建议吗?  

谢谢。  

Kevin。

Kevin-wen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您的客户是否提供了图31中所示的+5V 输入电压轨? 如果是这样、正如您提到的、最小输入电压可能为2.7V、输出电压为10V。 否则、LP8552在 VLDO 上的输入电压必须为5.5V。 决定 Vin 的另一个因素是转换比。 LP8552的最大转换比(Vout/Vin)为10。

    2.客户如何控制亮度? 它们是否使用 PWM 输入(或) I2C? 背光电流的调整取决于其控制方式。

    最棒的
    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    客户使用 I2C 进行亮度控制。 您是否会建议需要多长时间? 谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果使用 I2C 控制亮度、则几乎可以立即调整背光亮度。 但是、它是异步的、最大延迟将是(1/输出 PWM 频率)。

    最棒的
    哈里尼