This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:使用 LMZ14201H 生成正负电源轨

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595724/lmz14201h-generate-positive-and-negative-power-rails-using-lmz14201h

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件:LMZ14201、大家好、我在 AN-2027中发现 LMZ14201可用于生成负电源轨。 能否使用两个 LMZ14201H 从5V 电源生成+10V 和-10V 电源? 我之所以要使用 LMZ14201电源模块、是因为它具有很小的引脚数、不需要任何额外的电感器。 电源要求为+10V、200mA 和-10V 200mA、因此我需要一些快速解决方案来解决我的问题。 BTW、我不需要任何使能或 UVLO 功能、因此可以将 EN 连接到 VIN 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Byliu 您好!

    是的、您可以将 LMZ14201H 与应用手册结合使用。 "H"和非"H"器件是引脚对引脚兼容的。

    可以将 EN 连接到 VIN。

    谢谢、
    Denislav