This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:采用 UCC28951-Q1的3.5KW 设计

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635343/ucc28951-q1-3-5kw-design-with-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950EVM-442

您好!

我们希望使用 UCC28951-Q1设计直流/直流转换器。

输出电压规格为380V、输出功率规格为 3.5KW。

我们希望通过应用两个变压器来扩展输出功率。

以下哪种方法对我们来说是最好的方法?

                                                                  

 

我们无法理解 UCC28950EVM-442中的以下电路。

请在绿色框中解释电路的工作原理。

我们是否必须将此电路应用 于我们的应用?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色框中的元件是一个缓冲电路、用于吸收电感能量、否则会导致显著的电压尖峰。 您自己的应用中可能需要也可能不需要它们-这取决于变压器次级和 PCB 布局的详细设计。

    更高功率的原理图有问题-

    第一个原理图:控制器只能控制初级侧中的总电流、但无法控制它如何在两个并联变压器初级侧之间分配。 这也会导致并联次级绕组出现问题、因为稍微不同的电流会产生略微不同的压降、这将导致循环电流。

    第二个原理图。 将初级侧串联、将每个初级侧的电压减半-当然、假设电压相等。 这意味着对于一个给定的输入功率、每个初级必须被调整大小以承载全部输入电流。 磁化电感的差异也意味着输入电压的分离不均匀、因此次级电压也不相等。 这将在次级侧提供非常大的循环电流。

    第三个原理图:初级电路是并联的、因此与第一个原理图具有相同的电流共享问题。

    第四个原理图:初级电路是串联的、因此与第二个原理图具有相同的问题。 次级侧绕组也会产生不同的电压、但电感器会保持循环电流较低。

    根本的问题是、对于单个控制器、没有足够的控制变量来强制两个变压器之间实现相等的功率共享。 提高功率的最佳方法是构建由独立控制器控制的多个独立动力总成。 UCC28951-Q1是一个不错的选择、因为您可以同步多个器件、并在多个独立的功率级之间强制实现相等的功率共享-每个功率级都有自己的 UCC28951-Q1控制器。

    此致
    Colin