我创建了一个包含所附原理图的 PCB。 我尝试遵循数据表中的应用。 我添加了锂离子电池保护电路、但这不应影响电池的充电。 我在 Vin-DC 引脚上使用来自 Powerfilm Solar (器件型号 LL3-37)的几节3V 太阳能电池。 我将 PCB 上的 EN 引脚接地。 此电路没有 MCU 控制。 最后、锂电池电压当前为2.049V、我正在尝试在输出电压上无负载的情况下为其充电。
我在帕雷尔尝试过单个太阳能电池和2个太阳能电池。 开路电压为3.0V。 但是、当我将太阳能电池连接到 Vin-DC 上的 BG25570时、输入电路电压降至0.432V。 … 不是数据表所说的3V 的80%。
当我向太阳能电池添加光时、电池上的电压每15秒缓慢增加约0.001mV、因此它正在做一些事情、但它永远不会超过2.1V。 显然、3.7V 锂电池未充电。
我确信它与 IC 的配置有关。 当我使用2节或1节电池时、Vin-DC 上的输入电路电压不会增加。 太阳能电池板上的电压始终为0.4伏、而不是3V 开路电压的80%。
我不知道我会错过什么。 所附为原理图。
谢谢、