This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:奇怪的行为

Guru**** 2767995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635080/lm3488-strange-behaviour

器件型号:LM3488

您好!

我构建并运行了 LED 驱动器、如下图所示。 它包含几个块:

过压保护和噪声滤波、

-抗浪涌保护、

- 16V 稳压器(用作 LM3488芯片的限压器)、

-用于 PIC 芯片的5V 稳压器、

-使用 PWM 控制 LED 亮度的 PIC 芯片。

当驱动器(和 LED 负载)由自动变压器供电时、其工作正常-没有任何问题(图2、3)。 但是、当从交通信号灯控制器获取电源电压(使用三端双向可控硅开关元件来打开和关闭驱动器)时、通常会出现异常行为(图4、5)。

驱动器的核心是 SEPIC 转换器。 我发现、当我将电压从0V 斜升时、转换器"开始"前的电流非常高。 然后、一切都恢复正常。 图5表示输入电压(来自该交通信号灯控制器)的峰值已切断。 我认为这是因为 SEPIC 转换器每个周期(或半个周期)需要高电流才能启动、并且源极(交通信号灯控制器)限制电流以防止过载。

是否有任何机会防止关键 MOSFET Q4在转换器启动之前导通?

图1  驱动程序图

图2  正常功能-输入电流

图3  正常功能-输入电压

图4  异常功能-输入电流

图5  异常功能-输入电压

谢谢。

此致、

Piotr Rozycki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pitor、

    当 VIN 引脚电压大约为3V 时、LM3488将开始工作。 直到这时 Q4应该被关闭并且应该没有切换。

    可以增加器件的软启动时间、这有助于减少启动转换器所需的初始电流。 本 应用手册 介绍了如何在器件没有外部软启动引脚时增加软启动时间。 请参阅本文档。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复。 不对称电流波形的"神秘"现已解决-负载过低、这导致三端双向可控硅开关元件间歇性打开。 由于我添加了一个与驱动器输入并联的10k 电阻器、因此这种现象已经消失。
    关于软启动、我打算使用 PIC 芯片的另一个 I/O 在输入电压为20V AC 时唤醒转换器(SD 引脚)。


    此致、
    Piotr Rozycki