This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:传输线路上的输出压降

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635226/tps65233-output-voltage-drop-on-transmission-line

器件型号:TPS65233

你(们)好

当传输线路较长时、您能否告诉我您是否有任何对策来防止传输线路上的输出电压下降。

此外、如果有如何监控输出电压、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1. 我认为最好的方法是降低变速器的电阻。  

    TPS65233不具有监控输出电压的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速响应。

    关于问题2的其他问题,
    是否可以通过使用外部电路来支持输出电压监控??

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为可能无法实现外部电路的监控。
    您可能可以使用更高的 VLNB 进行长距离传输(大压降)。
    有多个 VLNB 可供您选择、它们可由 I2C 进行设置。
    13V、13.4V、13.8V、14.2V、18、 18.6V、19.2V、19.8V。