This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:PFM 模式下的 LP8758-E0纹波

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634995/lp8758-e0-lp8758-e0-ripple-in-pfm-mode

器件型号:LP8758-E0

大家好、团队、

我 使用 LP8758-E0 EVM 测试了空载条件下的输出纹波。

 

我将 Vout 设置为2.5VDC、并将 Vin 从2.6V 更改为4.8V。

 

1.3.0Vin ~ 4.8Vin 范围:如下图所示、当 Vin 增大时、输出纹波减小。

 

 

 

 

2.6V 输入电压~2.9V 输入电压范围:如果 Vin 增大、输出纹波将增大。

 

我认为、当输入电压和输出电压之间的压降足够时、我们可以看到、如果输入电压增大、输出纹波会减小。

但在低压降条件下、IC 显示了不同的输出纹波行为。 我认为其他因素会影响 PFM 运行。

那么、您能评论一下我的测试结果吗?

此致、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    我看不到您附加的图片。 是否可以再次连接它们?
    我已在此器件上指派了一名专家来帮助回答您的问题、但如果他们也看不到映像、则无法快速进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berner、

    我要附加纹波波。

    此致、

    安东尼

    e2e.ti.com/.../ripple.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在超出规格的条件下运行时、PFM 模式纹波可能会受到不利影响。 VIN 和 VOUT 之间的差值应保持高于0.7V。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela