This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:如何确定 UCC27712驱动 MOSFET 的峰值电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635172/ucc27712-how-to-determine-peak-current-of-ucc27712-driving-mosfets

器件型号:UCC27712

你(们)好 我想    使用 UCC27712驱动2个 MOSFET BUK9Y11-80E 和 PSMN025-80YL。  

我完成了数据表中描述的所有计算、但我不清楚如何计算峰值电流。

我找到的计算如下:

DT =[DV x C]/I  

其中 dT=开通/关断时间、dV =栅极电压、C =栅极电容、I = MOSFET 峰值驱动电流。

我应该从 UCC27712数据表中获取1.8A 并计算导通时间、还是应该从 MOSFET 数据表中获取 MOSFET 的上升时间并计算峰值电流?

这种方法的正确方法是什么? 我不想烧毁 UCC27712。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    我是一名应用工程师、为 UCC27712提供支持。 感谢您的关注!

    应将数据表中的1.8A 值视为上升沿或下降沿期间的典型峰值输出电流、并将输出电流在内部限制为大约该值。 电流将随着 MOSFET 的栅极电压的增加(上升沿)或减少(下降沿)而变化。 10Ω 10Ω 使用的栅极电阻器的尺寸、峰值电流也可能小于1.8A (例如12V 驱动电压、Ω 组合栅极驱动电阻、峰值电流将为12V/μ A = 1.2A)。

    导通和关断时间的计算可通过您描述的方法进行近似、但请注意、这种近似值会低估实际的导通和关断时间、因为它假定 UCC27712的行为类似于电流源。 上升和下降时间在很大程度上取决于 MOSFET 参数、外部栅极驱动电阻以及漏极电流和开关电压等系统值。

    如果主要问题是避免 UCC27712受损、TI 建议使用数据表中包含的功率耗散计算。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek: 感谢您的回答。
    好的,我进行了计算,在我的应用中功率耗散还可以