This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594495/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

您好!
我是 Kapil。

我正在使用电池充电器 BQ21040DBVR。
当我在输出引脚和 TS 引脚处连接锂离子电池时、我将在其余部分获得电源
电池充电器 IC 原理图的一部分。 但是、当我将电源连接到电池充电器的输入端5V - 1.0A 时、我无法从电池充电器 IC 的输出端子获得电路其余部分的电源。
我选择以下值。
Cin = 1.0uF/16V
COUT= 2.2uF/16V
Riset= 5.1K --输出电流为100mA
rts= 10K -未连接散热引脚
Rchg=1.5k + LED

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上一篇文章中、我介绍了 BQ21040 IC 中无源元件的值。 我将电池充电器 IC 的电源连接到蓝牙模块 NRF52832。 但问题是、我没有从电池充电器 IC 到蓝牙模块获得足够的功率来驱动。
    我还对引脚 TS 感到困惑。 在我的电池中、没有散热引脚、因此我将 TS 引脚中的10K 电阻器与电池引脚并联接地。
    在数据表中、kΩ 不需要 NTC 感应、可通过外部10k Ω 电阻器将该端子连接到 VSS。 从 TS 到250kΩ Ω
    移除带热敏电阻的电池后、接地将防止 IC 进入 TTDM 模式。

    我不理解250K 的功能。

    有人能帮助解决这个问题吗?

    提前感谢。

    此致  

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kapil、

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  

    我介绍了您共享的该部分。 但是、我想知道我需要为 TS 引脚保留多大的电阻值?  

    如果我错了、请告诉我。 在我的电池中、没有散热引脚、因此我通过 TS 引脚保持10k 电阻并将其接地。 电池通过 OUT 和 TS 引脚连接。

    如果我缺少一些东西、请告诉我。

    请分享您的电子邮件 ID、我将与您分享原理图。

    此致、

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kapil、

    如果您使用的电池没有内部热敏电阻、并且根本不会使用热敏电阻、请在 TS 引脚与地之间连接10k 电阻。

    您的电池应从 Vout 连接到 GND。

    此致、

    David