This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634978/webench-tools-lm3488q-q1-lm3488q-q1

器件型号:LM3488Q-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

早上好、过去我设计了一个 Sepic 直流/直流转换 器、用于管理8V-32V 范围内的 VIN 和12V 固定输出电压。  使用 Workbench I 根据 LM3488-Q1器件生成了正确的原理图。  组装电路板后,我发现此逻辑在8V-13V 范围内不能正常工作,这意味着该逻辑可用作降压,而不是用作 StepUp。
我尝试重新验证原理图、发现现在电路是不同的。
您能帮我理解这个问题吗?
我可以向您发送我生成和实现的第一个原理图以及我今天重建的新原理图、也可以在1-2周前发送。 我想知道是否有办法修改初始原理图、使 StepUp 也正常工作。  最终 想知道哪一个是正确的原理图。  
 这是工作台的新原理图。

 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您构建第一块电路板时、您可能连接错误或使用了错误的器件。 如果您使用软件设计了 PCB、能否共享 PCB 原生原理图以便我们进行回顾?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将分享、但现在我可以做些什么来使这个逻辑正常工作?  是否有基于我们的连接的解决方案?

    在能够管理输入电压8V-32V、输出电压12V 和2A 的器件方面、您有何建议?

    非常感谢。

    此致 Edoardo。