This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:非标准调节电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595031/bq2057w-non-standard-regulation-voltage

器件型号:BQ2057W

您好!

当使用 BQ2057W 时、在为高达8.4V 的2S 锂聚合物充电(固定稳压电压)时、我没有任何问题。 但是、我想将稳压电压设置为7.6V。

这是一个令人困惑的部分,因为我无法使这个东西正常工作。  根据数据表(2002年7月)、可以设置非标准稳压电压。 不清楚的  是、使用公式(2)-page11时、似乎只能设置高于8.4V 的电压。

对于以下数据:

N=2

Vcell = 3、8V

Vo (reg)= 8、4V

公式(2)等于:

(N*V (CELL)/(VR (reg))-1 =-0、095

这意味着我应该有一个具有负值的电阻器

是否有人能够设置低于8.4V 的稳压电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grzegorz、您好!

    bq2057w 的最小输出电压为8.317。

    如果您正在寻找2节7.4充电器、我可以帮助您找到开关充电器。

    此致、

    David